This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732:CLMPE 引脚

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203770/ucc21732-clmpe-pin

器件型号:UCC21732

您好、团队成员:

如果我不想使用 UCC21732的 CLMPE 引脚、是建议将其保持未连接状态、还是将其接地或连接到 COM?

在 LTSPICE 中、只有当输出被连接至 COM 时、我才能够看见输出。

此致、

瓦伦 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在创建物理电路时、如果未使用该引脚、则应使其保持悬空。 LTSpice 模型也许不会反映这一运行状态、这是因为它们未与 PSpice 模型一样被完全验证(虽然您有可能在 PSpice 中遇到同样的问题)。 为了在 LTSpice 中对此进行仿真、请尝试在 CLMPE 引脚和 VEE 引脚之间连接一个电容器。 这将模拟外部 FET。  

    此致!

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    即使在 CLMPE 和 VEE 之间连接一个电容器后、输出也是相同的。 但感谢您在物理电路中所做的澄清。

    此致、

    瓦伦 B