This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622EVM:ADC 校准

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202307/bq25622evm-adc-calibration

器件型号:BQ25622EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我正在使用 EVM 测试此器件。 我正在从 BQStudio 配置和分析寄存器。  

ADC 的容差是多少? 在使用电源和电子负载对电池进行充电和放电时、无法准确地显示流入和流出电池的电流。 与实际电流消耗相比偏差非常大。

如何校准组件或 ADC 以使读数准确?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您也可以告诉我电压、电流和温度的预期容差/偏差、那将非常有用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件的电池监控 ADC 作为常规充电器之外的一项额外功能提供、仅供参考。 由于 ADC 预期用作参考、因此没有关于其精度的规格。 如果客户需要精确的 ADC 测量、建议使用测量仪表器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    是否可以测量 ADC 的输出并进行调整偏差的计算?

    该偏差是否始终相同?

    什么会影响该读数? 我想使用它、这样我就不需要电量监测计。

    如果我已经从监测计中获得了 SOC 的电压表、那么使用监测计和微控制器的 ADC 之间有什么区别?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、ADC 是测量仪表的函数。 如果需要 ADC 规格、请使用电量监测计。 该充电器提供 ADC 作为一项额外功能、仅供参考、没有任何规格。

    谢谢。