This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A64:UCD3138A64QPFCRQ1与 UCD3138128PFC

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128, UCD3138A64
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204000/ucd3138a64-ucd3138a64qpfcrq1-vs-ucd3138128pfc

器件型号:UCD3138A64
主题中讨论的其他器件:UCD3138128

您好、TI 团队、
         目前、在我们的其中一个设计中、我们使用的是 UCD3138A64QPFCRQ1、该器件目前面临着巨大的短缺问题。 在这种情况下、我们是否可以在 相同设计中用 UCD3138128PFC 替换。 两者之间是否存在除 AEC 认证以外的任何困难/风险。 请告诉我您对此的宝贵反馈。

谢谢。

萨布雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabareesh、

    UCD3138A64和 UCD3138128之间的唯一区别在于闪存大小。 A64为64KB、128为128KB。  因此固件需要从 A64转换到128。

    如果固件项目的整合如 TI 演示代码、则可通过更改 CCS 中的配置切换到128。

    如果您想了解详细信息、本文档(第245页、第24节)介绍了从 A64到128的转换。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluub54?keyMatch=SLUUB54B

     

    此致、

    许美