This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:确认 SYS 负载容量

Guru**** 2382390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203210/bq25606-confirm-the-sys-load-capacity

器件型号:BQ25606

大家好、

我计划将 BQ25606用于电池充电和为10W LED 负载供电。

但根据10W 容量要求、IC 必须支持大约2.8A 的电流。

根据 BQ25606器件数据表、该器件支持的典型 SYS 负载电流为30mA。

我们是否应该使用电池提供的大约2.8A SYS 负载电流?

此致、

K·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran,

    这不是您要查找的规格。 BQ25606是独立的1节3.0A 降压电池充电器。  它可以处理高达3A 的总负载电流、即充电电流和系统电流之和。 如果没有 SYS 负载、最大 充电电流为3A。 如果没有电池、最大系统电流可达3A。 请注意、系统电流和/或充电电流也可能受到输入功率的限制。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning T:

    感谢您分享详细信息。 希望再确认一点。

    如果电池充电器不是由输入电源供电、SYS 负载将消耗电池的电源。 我们是否应该将来自电池的3A SYS 负载电流视为一个电源? 如果情况不是这样、我们可以从电池中消耗多少 SYS 负载电流?

    谢谢。

    K·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran,

    充电器可支持3A 电池放电电流。

    谢谢。