This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5000:EMC 测试失败

Guru**** 2949910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196593/lm5000-emc-test-fail

器件型号:LM5000

您好!

在测试 EMC 时、在测试 cinconduction 测试(ISN 100M)时将失败、原理图中的何处可以实现即兴发挥?

谢谢、愿我们向您学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    我假设798 kHz 是开关频率。
    334kHz 是否由电机/电机驱动器引起?
    是否可以选择300kHz 模式(将 FS 引脚连接到 GND)?

    该布局在避免开关频率辐射方面发挥着重要作用。
    所有电源回路(包括输入端和输出端)都必须尽可能小。

    降低开关频率所产生辐射的注意事项:
    -选择一个比您当前使用的二极管慢的二极管(您也可以尝试更快的二极管,但我不确定)
    -在尽可能靠近二极管的位置增加一个较小(可能为100nF)的陶瓷输出电容器(低 ESR,低 ESL 和射频能力)
    第一步、可以使用上述电容器替换 C60或 C61 (以更靠近二极管的位置为准)。
    -同时在输入侧添加一个低 ESR 低 ESL 陶瓷电容器(尽可能靠近电感器)
    -尝试在 SW 到 GND 之间添加一个缓冲器( RC 滤波器)。

    请告诉我您的结果。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    由于这是一个传导测试、在开关频率(798kHz)下出现故障、因此您可以看到信号通过电缆返回到源。 如果上述措施无法帮助改善情况、您可能需要添加输入滤波器。

    此致、

    哈利   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我在将近两周的时间里没有看到任何更新、

    您是否成功通过了测试?

    更改某些组件是否足够、或者您是否需要添加过滤器?

    谢谢。此致、
    哈利