This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:适用于 PoE 的隔离式 DC/DC 转换器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199762/lm5156-isolated-dc-dc-converter-for-poe

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件: LM5155

您好、专家!

您能否通过 Webench 确认设计:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

可供客户用于  隔离式直流/直流转换器、 以太网供电应用、并为了 满足时间轴要求、需要一个带有原理图的组件。

以下是 他们的要求:

具有隔离功能的升压转换器
输入电压:12至36V
输出电压:48V
输出功率:19W

应用:以太网供电(POE):电源设备(PSE)高达19W - IEEE802.3af

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    WebBench 的设计让我感觉很好。

    LM5156是我们提供快速入门计算器 Excel 工具的器件之一、可让您正确计算包括补偿网络在内的所有元件。

    请从我们的网站下载 LM5155/56反激式控制器快速入门计算器(修订版 A):
    www.ti.com/.../snvc240

    然后填入参数、就可以计算波特图、效率等。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的答复。

    那么、该部件可以用于客户的 PoE 应用、对吗?

    谢谢你。

    73、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    是的、可以使用。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我有两周没有收到您的最新消息、因此我认为这些问题已经得到解答、问题已经解决。
    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈利