This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:即使在空载条件下、输出电压也会产生非常大的纹波

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200006/lm5156-the-output-voltage-is-ripple-is-very-large-even-in-no-load

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件: LM5155

大家好、我正在使用 LM5156构成直流/直流升压器、输入电压为16V 至22V、输出 电压为29V 4A。

但组装好电路板后、电压输出波纹非常大、像附加的图片一样、电压输出波纹大约700mV、而且如果我只是增加400mA 的负载、输出电压会下降到大约23V、因此直流/直流转换器不起作用、有什么我遗漏或错的地方吗? 谢谢你的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Simon、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    WebBench 设计器是展示基本架构的好工具、但我们为正确计算组件提供了更好的工具。

    此 WebBench 设计中显示的输入和输出电容器非常小。
    此外、检测电阻可能会过大。

    请从此处下载 LM5155/56升压控制器快速入门计算器(Excel 工具):
    www.ti.com/.../snvc224
    这将帮助您计算组件。

    输入和输出电容器、请确保将至少10uF 作为陶瓷电容器使用、而电解电容器请使用低 ESR 和低 ESL 电容器。


    此外、请确保电源侧没有电流限制、这可能会限制必要的峰值电流。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我们两周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。
    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈利