This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:频率计算

Guru**** 2529950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198733/tps40210-frequency-calculation

器件型号:TPS40210

如何计算开关频率? 数据表中提供了所有公式,但在计算过程中遇到困难,所以是否有可用的计算示例或视频? 以更好地理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    要计算设计值、请转到我们的网站并下载快速入门计算器(Excel 工具)。
    https://www.ti.com/product/TPS40210?keyMatch=TPS40210&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development 

    单击"Design tools & simulation"并向下滚动。
    确保对要使用的拓扑(Sepic、升压或反激)使用正确的计算器。

    此工具还将帮助您确定功率级的组件(电感器、电容)并计算补偿网络。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享这些信息。

    TPS40210、我们将其用在直流/直流反激式转换器中、但这里的输入范围是36-72V、而此器件范围是4.5至52V、这是一个挑战。

    在本例中、我们将在辅助/偏置输出上驱动它、Web 工作台不会提供此类设计。  

    因此、我们必须设计自定义直流-直流、以便自己进行计算。

    可以发送任何应用手册吗? 其中包含所有计算示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、您好!

    如果反激式转换器上的辅助绕组仅为控制器 IC 供电、则转换器无法启动。
    在 FET 尚未切换的开始阶段、辅助电压将为0V。

    您需要从输入到 VDD 引脚(BIAS 引脚)提供一些额外的(降压)电源以便启动。
    在此处了解概念:

    要计算元件、最简单的方法是使用 TPS4021反激式版本的快速入门计算器。
    我认为这应该涵盖您需要的所有计算。

    如果您仍需要手动计算、我可以为反激式拓扑提供以下两种文档:
    https://www.ti.com/lit/an/snva994/snva994.pdf -(这是针对不同控制器的、因此您可能需要修改一些参数、例如 UVLO 阈值等。)
    https://www.ti.com/lit/pdf/slvubb4

    基本方程相同。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、您好!

    我有两周没有收到您的最新消息、因此我认为这些问题已经得到解答、问题已经解决。
    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈利