This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:消除电压纹波和放大器;输入侧开关噪声

Guru**** 2925300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192726/lm25118-remove-voltage-ripple-switching-noise-at-input-side

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件:LM317

我设计了一个符合以下规格的电路板、

输入电压:24V (12V - 28V 变化)

拉电流限制:最大1A

输出电压:25V

最大值 负载电流:0.388A (受控 LM317 U34)

有关原理图、请参阅此  

问题 我面临着:

  运行此 LM25118时、 在输入侧的两个频率点产生电压纹波和开关噪声。  

.***注释 :上述所有波形都是在 LM25118的输入端以交流耦合模式捕获的。

 1.在350kHz 时、由于 LM25118的开关频率。  

 2.在40Hz 时、由于开关输出负载、LM317 U34受控于0.388A。  (输出负载类型:40Hz、开启时间为98%)。

    如何消除或减少 LM25118输入侧的电压纹波?  

先前讨论的论坛: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095743/lm5118-is-it-possible-to-limit-the-input-current-for-lm5118

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaishankar:

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的查询、我建议在输入侧使用更多电容器来减少输入电压纹波?

    此外、或许更好的布局也可以减少杂散。

    希望这对您有所帮助

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢您的支持。

    现在、在设计中、我添加了一个10uF MLCC 电容器和10uF 电解电容器。

    尽管我尝试增加电容值、但仍然没有看到电压纹波有任何改善。

    请建议任何其他方法来减少电压纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaishankar:

    确定您是否正确测量了该测量、此处提供 了一个链接、其中介绍了如何正确测量引脚以避免由于测量技术而产生的纹波。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you 

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

      我确信测量结果是正确的。 上述所有共享波形都是使用短接地探头捕获的。

    如尾纤法、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaishankar:

    如果您发现输入纹波较高、我建议您从何处馈送 PCB? 您的 电路板的电源或电源是什么? 增大 FS 也可以减小纹波、而使电感器电流纹波更小也可以减小纹波、但我会检查源是什么、因为您应该不会在输入上获得如此多的纹波。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Haroon

    输入源是电池、但有一个6米长(同轴电缆->最大额定)。 1a)连接到 LM25118输入的电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaishankar:

    我发现这可能是导致产生纹波的原因、我建议使用更短的电缆或在输入端添加更多电容器、最好是陶瓷电容器。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

      我无法缩短电缆长度、因为这是一项要求。 如需添加更多陶瓷电容器、您能否提供一个基于纹波电压电平的公式来计算电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar:

    在输入端使用10uF、在输出端使用20uF (在线性稳压器之前)、这是否正确?

    我确实同意 Haroon 的观点、即这些值非常小。

    您能帮我一个忙、尝试一下两端大得多的陶瓷电容器吗-作为概念验证?

     

    谢谢。此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar:

    我们三周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。
    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈利