This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:补偿和 CS 引脚辅助:LTSpice 电路原理图注释中的图片

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193041/lm5020-compensation-and-cs-pin-assistance-ltspice-schematic-picture-in-comments

器件型号:LM5020

您好!

我希望将 LM5020用于2W、DCM 反激式电源、这样我可以从1000V 到18V。 我在使这个特定电路在 PLECS/Simulink 等稳态求解器中工作不会有任何问题、我甚至可以给出每个电流应该是的值、甚至显示/提供在这些仿真中获得输出所需的占空比、 但是、当我将电路引入 LTSpice 时、似乎会出现一些错误行为。 我认为我需要另一组眼睛来观察我做错了什么、或者我误解了引脚的工作方式。

LTSpice 仿真的快照附在注释中。 我已将反馈电阻网络设置为合适的比率、使其接近或等于1.25V、但我不确定如何处理 CS 引脚。 100欧姆电阻器和1nF 电容器可以滤除大尖峰并帮助滤除电流读数、我只是不知道如何正确设置该电阻器。

我有一个快速启动电容器、以便使仿真按照较短的顺序运行。 就缓冲电路而言、我希望此电压收敛至18V、并在尝试缓冲 Coss 和磁化电感导致的振荡之前具有更干净的瞬态响应。

请告诉我是否有干净的方法使用 CS 引脚以及如何使用该引脚。 我发现、我用于该引脚的分流电阻的微小差异会产生截然不同的结果。 这是我将使用的器件的两个文件。

e2e.ti.com/.../lm5020_5F00_2.libe2e.ti.com/.../G2R1000MT17J.lib

谢谢。

里德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reid:

    感谢您与我们取得联系、但由于这与 LTSPICE 相关、因此我无法为您提供帮助、因为我们仅针对 TI 提供 PSpice 帮助。

    我很抱歉、此致、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、它不需要完全模拟、不过我想得到一些反馈信息、想知道如何最好地利用芯片上的 CS 引脚、在它前面应该放些什么、 如果有一个代数方程或包络计算的背面、以便了解我应该在给定电路中使用的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reid:

    正如 Haroon 所提到的、我们无法为 LTspice 自身提供任何帮助、但出于原因、我可以回顾一下您的原理图。

    CS 引脚处的电路看起来不错。 100Ohm 电阻器和1nF 电容器的滤波器应该没有问题。
    但是、我很担心检测电阻本身。 在您的原理图中、该电阻应为25 Ω 的 R10。 在该电阻值下、应立即触发过流保护、这 可能是结果出现强烈变化的原因。

    共感应电阻器值在几毫欧范围内。
    例如、对于反激式 DCM:电流限值为10A 时为10m Ω、
    对于2A 的电流限制、电阻为50m Ω、
    等等

     LM5020产品页面上提供了用于估算反激式设计计算器工具中的过流触发阈值限制的字段。
    https://www.ti.com/product/LM5020#design-tools-simulation
    该计算器对于其他计算也非常有用。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、这是一个2W 电源、并且此电源上的电流最终将在次级侧非常低、尤其是就我这里的匝数比而言。 我通常知道电流电阻器通常"在毫欧范围内"、但您没有解释原因。 电流检测引脚为放大器获取电压输入、被读取的电压是 CS 电阻器上的电压。 我的理解是、要让它实际限制电流并终止控制、读数必须达到0.5V。 是这样吗?

    此外、我想了解一些关于我的... 反馈. 我得到了一个类似以下内容的特定响应、我不确定应该做些什么编辑来更好地补偿它或降低它的"振荡"程度。 这个特定的控制响应是否合理? 我觉得它没有得到很好的补偿、我不确定如何使它更好、或者如何相对于该系统移动极点。 我看了应用手册、发现每个人都链接到薪酬问题、我觉得它没有特别有用或直观。

    同样、我不是要求对其进行仿真、而是仅阅读示波器并告诉我补偿网络为什么没有缓慢地将其变为18V 左右的光纹波(我的输出电容为40uF…… 老实说、我认为这太过分了)。 这是把极点移得更远的问题吗? 我得到的是某种振荡、而不是稳定、或者我期望是带有过冲的二阶响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reid:

    您所拥有的电流电阻器将电流限制设置为20mA、正如您提到的电流限制阈值为0.5V、这意味着对于25欧姆的 RCS 20mA、该限制是否处于您的应用范围内。 具有更大的 RC 也意味着更高的损耗、因此也要记住这一点。

    对于补偿、您可以使用 TI 工具 https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 、它对补偿计算和输入的值非常有帮助、您可以权衡它、看看您的问题是否得到了答案。

    我希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reid:

    我们已经有一个月没有看到您的更新、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。
    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈利