您好!
我希望将 LM5020用于2W、DCM 反激式电源、这样我可以从1000V 到18V。 我在使这个特定电路在 PLECS/Simulink 等稳态求解器中工作不会有任何问题、我甚至可以给出每个电流应该是的值、甚至显示/提供在这些仿真中获得输出所需的占空比、 但是、当我将电路引入 LTSpice 时、似乎会出现一些错误行为。 我认为我需要另一组眼睛来观察我做错了什么、或者我误解了引脚的工作方式。
LTSpice 仿真的快照附在注释中。 我已将反馈电阻网络设置为合适的比率、使其接近或等于1.25V、但我不确定如何处理 CS 引脚。 100欧姆电阻器和1nF 电容器可以滤除大尖峰并帮助滤除电流读数、我只是不知道如何正确设置该电阻器。
我有一个快速启动电容器、以便使仿真按照较短的顺序运行。 就缓冲电路而言、我希望此电压收敛至18V、并在尝试缓冲 Coss 和磁化电感导致的振荡之前具有更干净的瞬态响应。
请告诉我是否有干净的方法使用 CS 引脚以及如何使用该引脚。 我发现、我用于该引脚的分流电阻的微小差异会产生截然不同的结果。 这是我将使用的器件的两个文件。
e2e.ti.com/.../lm5020_5F00_2.libe2e.ti.com/.../G2R1000MT17J.lib
谢谢。
里德