This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:降压/升压

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203578/tps63000-buck-boost

器件型号:TPS63000

您好!

你好。

该客户正在 开发 VR 应用的跟踪器、并且需要一些设计技巧、他找到了像 TPS630xx 这样用于通过单节锂聚合物电池实现降压/升压电源的 TI 芯片。

是否有包括降压/升压和为 LiPo 充电在内的任何芯片? 这些芯片是否会在降压和升压之间自动切换?

请告知。 非常感谢。

此致、

V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我认为您的意思是使用降压/升压转换器为 LiPo 充电、对吧? 是的、这些芯片会自动从一种模式切换到另一种模式。

    我的担心是、我们的 Bubo 转换器是 CV 输出、可能它不适合于蓄电池。  我们是否可以使用任何其他资源? 例如 I2C 或 PWM。

    此致

    陶氏