This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3805H33:热性能信息

Guru**** 2568445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3805H33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203741/tps3805h33-thermal-information

器件型号:TPS3805H33

大家好、

我的客户需要 如下 TPS3805H33DCKR 热性能信息、但我们的数据表中没有提到这些信息。

您能帮助提供它们吗?

TJ 规格
(°C)

Θja 规范
°C/W

伏 DETEC TPS3805H33DCKR

TI/SC70-5

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的联系!  该信息可从 TPS3805H33-Q1 DS 上获取 、但也可用于 TPS3805H33。

    θ JA 为246.6C/W

    TJ 为-40C 至+150C。  

    希望这对我们有所帮助、请告诉我们这里是否需要进一步的支持。

    谢谢。

    伊萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isa:

    感谢您的信息更新!