This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170-EVM-BIDIR- VEA 处的电压

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196806/lm5170evm-bidir-lm5170-evm-bidir-voltage-at-vea

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

您好 TI 团队

我要使用 LM5170-EVM BIDIR、从外部将隔离式放大器连接到电路板、并从内部环路控制的占空比获取输入。 我想知道 COMP 引脚 VEA 处的电压值及其值、以便能够相应地设计隔离器。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    目前、我们的团队非常繁忙。 请让我问您一段时间。

    我们将在下周初与您联系。

    谢谢。此致、

    哈利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    请清楚地说明您的问题。   "隔离器"是什么意思? 您是想要隔离式 PWM 信号还是隔离式电压?  

    此致

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J·海峰

    我需要隔离式 PWM 信号(占空比信号)、我要将一个隔离放大器连接到电路板、该电路板将在输入和输出之间提供隔离。 我想获取位于 VEA 处的信号、并将该信号提供给隔离器。 目的是避免噪声、我想把它连接到微控制器和观测器模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    冯某佳今天外出旅游。 请等待下周初获得答案。

    非常感谢、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Muhammad、

    您可以使用隔离放大器来实现这一点。  您的 问题是什么?

    此致

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J·海峰

    我的问题是、PWM 比较器之前 VEA (COMP)处的可能电压是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Muhammad、

    COMP1和 COMP2就是问题所在。

    此致

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J·海峰  

    是的、我知道、但此时可能的电压测量范围是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Muhammad、

    对于 CCM 降压应用、稳态 COMP 引脚电压应为 KFF*Vin*Vo/Vin+1V。

    kff 是斜坡发生器系数。 根据公式14生成斜坡信号时,KFF=0.104。

    此致

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J·海峰

    感谢 clarifiaction 和升压应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Muhammad、

    对于 CCM 升压应用、稳态 COMP 引脚电压应为 KFF*VHV*(1 - VLV / VHV)+1V。

    kff 是斜坡发生器系数。 根据公式14生成斜坡信号时,KFF=0.104。

    此致

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    我在过去15天没有看到您的更新、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。
    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈利