This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:隔离式差分菊花链应用

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204001/bq79616-q1-isolated-differential-daisy-chain-application

器件型号:BQ79616-Q1

大家好、

在一个开发项目中、我要介绍您的电池监控 IC BQ79616PAPRQ1。

由于需要在一定的距离内分离堆叠的监控器 IC、因此我需要更具体的所用隔离式差分菊花链总线设计信息。 在此应用中、监控器 IC 需要进行电流隔离。

您能否提供以下信息:

  • 最大值 波特率取决于每个段的电缆长度
  • 最大值 波特率取决于电缆长度、总共对于多达26个器件
  • 全堆叠配置的总电缆长度(25台显示器件+ 1台桥接器件)
  • 建议的电缆类型/波阻-例如 CAT5双绞线?
  • 使用变压器电隔离且符合 EMI 标准的参考电路和物料清单

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    针对您的问题:

    • 最大值 波特率取决于每个段的电缆长度
    • 最大值 波特率取决于电缆长度、总共对于多达26个器件

    波特率不可配置为考虑电缆长度。  对于菊花链通信、每个1/2位的宽度为250ns。   对于菊花链通信、传输将为2MHz、UART 波特率为1Mbps。

    • 全堆叠配置的总电缆长度(25台显示器件+ 1台桥接器件)

    电缆总长度并不重要、因为每次传输都是由于菊花链中每个部分的信号重新计时而进行的、因此都是局部的。  对于部件间的最大电缆长度:我们测试的电缆长度为1-3米、如果超出此长度、则可能是由于特定的电缆寄生效应。  

    • 建议的电缆类型/波阻-例如 CAT5双绞线?

    我们建议使用双绞线电缆。  以下是另一篇讨论特定电缆的 e2e 文章的链接: BQ79616-Q1:菊花链和随机连接的电缆问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    • 使用变压器电隔离且符合 EMI 标准的参考电路和物料清单

    EVM 用户指南中包含 EVM 的参考电路和物料清单。  这些文档位于 mysecure/中。

    此致!

    安德里亚