请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 大家好、
在一个开发项目中、我要介绍您的电池监控 IC BQ79616PAPRQ1。
由于需要在一定的距离内分离堆叠的监控器 IC、因此我需要更具体的所用隔离式差分菊花链总线设计信息。 在此应用中、监控器 IC 需要进行电流隔离。
您能否提供以下信息:
- 最大值 波特率取决于每个段的电缆长度
- 最大值 波特率取决于电缆长度、总共对于多达26个器件
- 全堆叠配置的总电缆长度(25台显示器件+ 1台桥接器件)
- 建议的电缆类型/波阻-例如 CAT5双绞线?
- 使用变压器电隔离且符合 EMI 标准的参考电路和物料清单
此致、
达尼洛