This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121在两个15V 4A 电源之间切换

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204026/tps2121-tps2121-switch-between-two-15v-4a-supplies

器件型号:TPS2121

大家好。 我有一个应用想要使用 TPS2121在(2) 15V 4A 输入和(1) 15V 4A 输出之间切换。

这是为客户获得创意时(!) 并尝试同时使用两个直流输入、通常不是这种情况。

典型情况是客户使用一个新旧墙式电源。 不能同时存在。

??? 数据表中所示 。 显示2个电阻器的 OVP 电阻器配置、但我没有看到公式???

对于15V 电压、我的过压值应为18V (下游电源的最大值为额定值)。 附录是我的原理图。 -帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    由于器件当前设置为将 PR1和 CP2拉至低电平、因此器件将从两个输入电源中选择较大的电源来为输出供电。  

    在该配置中、Vcomp 和迟滞确保 IN2优先。  如果 IN2降至低于 VCOMP 迟滞、则 IN1将优先。 如果重新应用 IN2、当它处于 IN1的 VCOMP 内时、它将优先。  

    过压阈值也可以使用比较器来确定。 OVx 引脚上的分压器决定了器件将确定电源已超过用户设置的 OV 阈值的 VINx。  

    我附上了一个设计计算器、帮助您确定 OVx 引脚上所需的电阻器网络、以确保设置预期的过压阈值。  

    对于直流15V 输入、这可以是80k Ω 和5k Ω 的电阻分压器、以实现18.02的典型 OV 阈值、如随附的 Excel 工作表中所示。  

    e2e.ti.com/.../7585.TPS2121-PR1-CP2-Calc-E2E.xlsx

    此致、  

    伊丽莎白