This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:瞬态 PSpice 模型

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202924/tps543c20-transient-pspice-model

器件型号:TPS543C20

我将使用 TPS543C20 PSpice 模型 设置作为12V 至5.1V 7A 电源。 运行启动仿真时、SW 输出按预期开始开关、但电感器输入和 VOUT 上的电流在 SW 引脚停止开关之前振荡约0.5ms。 VOUT 和电感器输入继续振荡、趋稳至0。

我将此模型用于5V 至3.3V 5A 的设计、仿真结果很好。

附件是我遇到问题的项目。 我已经查看过我的设置/设计并与同事进行了咨询、看起来应该可行。 我是对设计做些什么吗?或者 TPS543C20模型中是否存在可导致此行为的因素? 感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../P5V0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    我的同事会检查一下、并在明天早些时候给您反馈、谢谢!

    吕梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    通过进行以下调整、我成功地仿真了12V 至5.1V/7A 的条件:将 RILIM 更改为50k Ω、将电感器更改为470nH。  我认为您看到的错误是 PSPICE 模型的限制、但我需要更多时间来确认这一点。 我将在这里向您介绍最新情况。

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用电感器和 ILIM 引脚电阻器的建议值、我能够获得合理的结果。 我还在 ILIM 分辨率设置为15k 的情况下进行了仿真、这使 OCP 更接近我的设计并获得了可接受的启动结果。

    如果我遇到模型限制、 我是否能够通过某种方法确认工作设计中 ILIM 和电感器使值的计算? 此外、我想和大家分享有关模型限制的尽可能多的详细信息。

    正在等待更新。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    进一步研究这一点后、该器件不可接受2.8uH 的电感器选择、因为电感器纹波电流将降至最大器件电流的10%以下。 电感器纹波电流必须达到最大 IOUT 的足够大(至少10%)、以便器件可以正确检测、在本例中为4A。 使用2.8uH 电感时、电感器纹波电流估计为2.75A。 如果我们将电感值降低到1.5uH、电感器纹波电流为5.12A、这对于此器件足够了。 1.53uH 是 TPS543C20的最大电感值。 在低端上、470nH 还提供了一个可接受的解决方案、因为它不会导致电感器纹波电流过大而引起问题。   

    对于 RILIM、15k Ω 是不错的选择(15.5A)。 这个值足够高、这样负载上微不足道的变化将不会触发电流限制。

    我还仔细检查了此设计的输出电容器选择。 在此应用中、提供的输出电容略高、无法实现稳定性。 我建议移除2个100uF 电容器、以便输出电容 由1个220uF 大容量电容器和4个100uF 陶瓷电容器主导。 在设计原理图时、我还建议在电阻分压器网络中添加前馈电容器。

    我的确通过 PSPICE 运行了这个新配置、但1.5uH 的电感器仍然会给 PSPICE 模型带来问题。 很难说是什么导致模型以这种方式工作、但电感器电流似乎过高、 在启动期间过早增加并导致关断。 尽管如此、我已经将详细的电子表格附加到这篇文章中、其中介绍了针对您的应用进行的计算和组件选择。 1.5 uH 的电感器选择是可以接受的。

    此致、

    布里顿

    e2e.ti.com/.../TPS543C20_5F00_Component_5F00_Calculations.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Britton。 您的建议有助于实现可接受的启动仿真。 我能够让它使用1uH 电感器运行、但前馈电容器是关键。 再次感谢。