This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:PCB 到达后进行的首次测量

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25576, TPS55340, TPS54560, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202862/tps54560-first-measurements-after-pcb-arrival

器件型号:TPS54560
主题中讨论的其他器件:TPS55340、LM25576、、 LM76005

大家好、论坛。

需要 使用来自12V 直流输入的多输出电源级。

使用的元件包括:

  • 使用 TPS55340提供+24V 电压
  • LM25576提供-12V 的输出
  • 用于 +36V 和-36V 电源轨的 TPS54560
  • 再加上一对 LDO 和 Vref IC (3、3V 和5V 等)

全部在一个 PCB 上

在 CAD 上创建电路原理图并绘制电路之后、PCB 最终到达。

现在、我手头有裸 PCB、除了常规检查输出电压是否正确外、我应该执行何种测量、以表征电源级并找出一些缺陷。

我已经从 TI 下载了一些有关静态和 动态性能的应用手册、但主要问题是:

是否有一个检查清单可供您首先测试什么、而不是深入了解不太重要的测量值、然后忘记一些其他有用的测量值?

希望问题不是那么突出、这是我第一次投影电力电子产品。 此致

斯特夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steff:

    TPS54560是一款直流/直流降压转换器。 如果器件由12VDC 输入供电、则输出电压不应调节至高于输入电压的任何电压。  

    TPS54560的应用是什么以及它正在供电的下游电路是什么。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、感谢您的答复。 它用作 反相降压/升压拓扑、以便从+12V 输入生成-36V 输出。 辅助绕组以相同的接地为基准生成+36V 输出。 它为 Howland 电流泵电路供电、以在负载发生变化时提供稳定的电流。

    我应该先执行什么任务?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steff:

    听起来您可能需要使用与 图2-2中所示类似的 Flybuck 转换器。  

    我自己还没有测试 Flybuck 电路、但我想可以为 Flybuck 配置许多 Buck 电路。  

    建议选择具有内部补偿的器件以减少外部组件数量。  

    也许您还可以查看具有内部补偿的 LM76005、它应该会使 Flybuck 转换更加简单一些。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 为您提供了宝贵的技术顾问,但很抱歉,这不是我所要求的。

    您能否建议先执行一些测量?

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steff:

    如果您有需要查看的 TPS54560原理图、请随时将其包含在此处。

    为了回答您的问题、"是否有一个检查清单可供首先测试什么、而不是深入了解可能不太重要的测量、然后忘记一些其他有用的测量? 没有特定检查清单、因为每个客户都有自己的方法来验证其设计。  我将单独检查电路、确保应用中具有适当的输出电压和开关频率。  

    此致、

    吉米