This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17522Q5A:ESD HBM/CDM 电压电平

Guru**** 2814255 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17522Q5A, CSD17578Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204025/csd17522q5a-esd-hbm-cdm-voltage-levels

器件型号:CSD17522Q5A
主题中讨论的其他器件: CSD17578Q5A

大家好、  

你好。 我是代表我们的客户发布此咨询。

"您能否为 CSD17522Q5A 提供 ESD HBM/CDM 电压电平?  

在创建库的过程中、我们需要所有 MOSFET 都使用这种强制数据。"

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您向客户推广 TI FET。 CSD17522Q5A 通过750V HBM 和2000V CDM 测试。 CSD17522Q5A 是一种较旧、较昂贵的器件。 您的客户可能希望考虑将更新、成本更低的 CSD17578Q5A 用作潜在的替代产品。 它是较低的导通电阻、但具有较高的栅极电荷、需要在应用中进行评估。 如果我能提供进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用