This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:TPS65994AD 和 TPS65994AE 之间的不同

Guru**** 1855000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193501/tps65994ae-different-between-the-tps65994ad-and-tps65994ae

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65994

您好!

我们考虑使用 TI USB PD 解决方案并对 TPS65994进行评估、请告知 AD 和 AE 版本的不同、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    对于新设计、我们建议使用 AE ROM 版本、但这取决于您遵循的参考设计。 差异在于  不同参考设计的兼容性。

    非常恭敬、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    非常感谢、我们的最终客户希望了解 AD / AE 版本之间的差异、是否有任何文档需要介绍、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张亮

    非常感谢,我们的最终客户希望了解 AD / AE 版本之间的差异,是否有任何文档可供描述,谢谢。

    数据表中将介绍任何主要的特性差异。

    客户的用例是什么?  

    通用

    对于一般的 PD、我们推荐最新的 SPIN (AE)、因为它将包含 AD 及其他产品的主要特性。 任何重大差异都将在数据表中说明。

    参考设计

    如前所述、两种 ROM 型号之间的主要区别在于它们支持的参考设计。 此处的差异将反映在参考设计中、客户需要联系英特尔以获取更多信息。

    如果他们使用的是参考设计、则设计应指定要使用的器件。

    如果客户需要通用 PD、请使用994AE

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

     "AE ROM 版本"是否意味着 AD 和 AE 之间的差异仅在于不可由 SW/FW 升级的控制逻辑(和/或 PD 规范协商的代码)? AD 和 AE 之间没有硬件差异?

    谢谢。  

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    是的、您回答正确。 只有固件中的硬件没有区别。

    此致、

    布兰登