主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好
客户拥有一个项目中使用的 TI BQ25713充电器。 在实际调试期间、可以发现充电器将进入"在正向模式下处于 VINDPM"。 详细信息如下。有3个电池串。 该适配器是20V、3.25A、65W Type-C 适配器。 当 AC+DC 时、充电器部分设置为 ChargeOption0 = 0x670E ChargeCurrent = 0x0500 (1280mA) MaxChargeVoltage = 0x3320 (13.088mV) MinSystemVoltage = 0x2400 (9216mV) InputVoltage = 0x36C0 (14016mV) IIN_host = 0x4200 (3300mA)系统空闲、仅为电池充电。 当电池容量达到80%时、通过设置 ChargeOption0的"CHRG_INHIBIN"来关闭充电。 此时、读取"ChargerStatus"寄存器并找到位4为1。 即、充电器已进入 VINDPM 模式。 通过记录电池的信息、我发现充电器会自动开始充电、充电电流高于设置的1.28A、充电器会充电一段时间、然后关闭一段时间、这个循环持续了大约30分钟。 如下图所示

符号=表示充电器已设置为停止充电、但电流数据仍然存在、并且由于充电器开启、电池电压也会增加。 PS、100%表示电池容量为100、此时实际电池容量为80%、但报告为100%、充电停止。 系统完全空闲、仅处于充电状态、交流电源始终接通、VINDPM 设置为14V、充电器为什么在正向模式下进入"VINDPM "、检查 BQ25713的规格、找不到有用的信息。 要纠正该错误、chargerstatus 寄存器的位3为1。 即、它已进入"IINDMP "模式、添加一些信息 BQ25713 "ChargeSts"寄存器值为0x8800。 充电电流已经设置为0、居住的充电也是1。 但通过查看电池的信息、可以将其打开直至充电器打开大约4秒、关闭4秒、最大充电电流接近4A。