This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:我们可以使用固定输出版本来生成更高的电压吗?

Guru**** 2631755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202529/lm2596-can-we-use-the-fixed-output-versions-to-generate-higher-voltages

器件型号:LM2596

是否可以并建议使用5V 版本的 LM2596来生成更高的电压、例如26V? 如果需要、是否有任何降额考虑因素、以及计算反馈电阻器的公式是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravindra:

    感谢您在您的项目中考虑使用 TI 产品。  我建议您考虑使用我们的升压转换器、如 LM5157x 系列。  我们提供在线设计计算器和 Webench 模型来帮助您进行设计。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    感谢您的早期答复。

    我应该已经提到过、我已经在设计中使用 LM2596- 5.0、想看看是否通过调节反馈引脚的输出电压、我可以使用同一器件生成24V 到26V 的电压、以保持较少独特器件数。

    因此、如果在同一条线上有任何输入、我将不胜感激。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravindra:

    很抱歉误解了您的问题。  我阅读了数据表、看起来您可以通过使用 FB 引脚来使用它来生成24至26V 电压。  但是、另请注意数据表的第9.1.2节。

    感谢您使用我们的产品、祝您项目顺利。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是仔细检查一下...您的最后回复对于此器件的固定5V 版本有效? 另外、感谢您关注 CFF 部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravinda,

    是的、我是指固定的5V 版本。  我研究了数据表、之后似乎推出了固定的 Vout 版本、以节省 BOM 成本并减小解决方案的 PCB 面积。  通过添加外部电阻分压器来处理电阻器网络、可以调节输出电压、但只是提高到更高的水平。  请记住、在选择外部分压器时需要分解内部电阻分压器。   

    此致、

    友好