This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:配合使用的 BQ25895电源稳压器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ27427, LM2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202769/bq25895-bq25895-power-regulator-to-work-with

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ27427LM2735

您好!

我们正在针对新项目评估 BQ25895充电器。 我们对此非常满意、并计划采用 TI 器件实现所有电源路径设计。

在本视频中、我们寻找放置在 BQ25895之后的稳压器、为 SoC (i.MX8)的12v 屏幕背光和5V 电源供电。

我们还寻找可与 BQ25895配合使用的电池电量监测计。

我们的产品将运行 Linux、因此如果有适合它的 Linux 驱动程序、那更好。

如果您对这些器件有任何建议、我们很乐意为您提供帮助、帮助您设计一致的电源路径。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain、您好!

    您计划使用多少节串联电池? 什么是化学成分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    感谢您提供快速反馈。

    我们将仅使用一节锂聚合物电池。 5000mA 或7000mA 容量以及传统的3.7V 标称电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain、您好!

    使用此链接按功能筛选

    www.ti.com/.../products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 已支持 bq27xxx 系列监测计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、bq27427似乎是一个不错的选择。 我的 Linux 发行版支持27426,但27似乎非常接近,所以它应该是可以的。

    关于电脑控制器,您有什么建议吗? 现在、我们开始开发 LM2735、为面板背光提供12V 电压、并创建一个简单分压桥为 SoC 提供5V 电压。 我可以肯定的是、分压电桥并不理想、但它应该可以用于测试和原型设计步骤。

    我想知道什么是最一致和最有效的设计:

    在系列中:

    充电器(3.3V-4.2V)-> 12V 稳压器-> 5V 稳压器

    或输入//:

    充电器 (3.3V-4.2V)|-> 12V 稳压器

      //              |->5V 稳压器

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain、您好!

    请在稳压器或充电器论坛中发帖、获得更好的建议。