This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:高级充电算法

Guru**** 2594110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203427/bq78350-r2-device-fw-advanced-charge-algorithm

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW

尊敬的先生/女士:

我对预充电算法有疑问。 可以帮帮我吗?

下图中显示了低温度和标准温度的温度和电流值。 这是否意味着,如果充电电流更高22A,充电结束? 但在测试时、我可以在标准温度值下以40A 的电流进行充电。 充电不会结束。 此 功能是否 仅适用于快速充电?  

注意:监测计 IC 是 bq78350-R2

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Korcan:

    充电器可以从 bq78350读取建议的充电电流值。 但充电器负责提供电流。 bq78350不调节充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    高级充电算法与 JEITA 充电算法有关、不是吗? 例如、低温模式下的温度介于 T1和 T2之间。 如果我可以在低温条件下使用 更高的22A 进行充电、bq78350是否会进入 保护状态? 它必须结束充电(关闭充电 FET)、对吧? 如果答案为"否"、您能否解释一下预充电算法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Korcan:

    高级充电算法主要用于符合 JEITA 标准的充电器。 电量监测计具有保护功能、但它位于一个单独的部分、您可以在其中设置阈值。 保护阈值通常不分组在温度范围内。

    高级充电算法为充电器提供正确的充电值。

    电量监测计通常会将充电电流和电压信息广播给智能电池充电器或键盘控制器、以便定期设置适当的充电电流和电压。

    这里的文档介绍了 www.ti.com/.../slyt365.pdf 这一概念、