This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX660:输出故障模式

Guru**** 2506455 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202096/max660-output-failure-mode

器件型号:MAX660

大家好、

您能帮助我们询问客户吗?

我的同事声称此器件存在故障情况、在启动模式下反相输出可能变为正  

即作为一个+3至-3V 转换器、在启动期间、输出变为正并跟踪+3V 输入。 他建议我们在 Vout 上增加一个保护二极管来阻止这个.. 我很难理解这怎么可能是可能的,有什么想法吗?

"在-3V 至 GND 之间添加肖特基(ZLLS410TA)二极管、防止-3V 总线在启动和故障条件下变为正极。"

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    感谢您使用 e2e 论坛。
    很抱歉、您直到现在才收到回复。

    我将研究这种行为、并在明天之前向您提供最新信息。
    同时、您能分享一下客户的应用原理图吗?
    这应该能够更轻松地确定误差源。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    一个额外的请求、
    您能否提供客户对故障的测量?

    非常感谢。
    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    根据我们的客户,

    我们使用器件时不会出现数据表中所述的故障、我提出了一个

    同事告诉我们、除非我们在输出引脚5和接地之间添加肖特基二极管、否则 max660在启动过程中会锁定。

    这是真的吗? "是"或"否"以及"为什么"

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    啊,所以这不是一个问题,但你担心这可能发生,现在我明白。 到目前为止我没有看到这种行为、因此我认为这不是问题、但如果您希望安全、可以在输出端放置一个二极管、而不是填充。

    此致、
    布里吉特