This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS748A:输出电压

Guru**** 2391005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS748A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203791/tps748a-output-voltage

器件型号:TPS748A

大家好、

对于 TPS748A (TPS74801A)的可调版本、我的客户指出、没有用于电阻器网络对输出电压进行编程的公式。  

由于内部基准为0.8V (典型值)、我假定 Vout = 0.8V (1 +(R1/R2))?  此时假设 R1是电阻反馈网络的 HS、R2是 LS。  

您能确认吗?

谢谢。

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    是的、正确。  

    Br、

    埃林