This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713在启动时具有12.6V 凸点

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201306/bq25713-bq25713-has-a-12-6v-bump-when-booting

器件型号:BQ25713

您好  

采用 BQ25713的客户设计、在上电时会 增加12.6V 的电压。

如果没有电池、只为 系统负载供电。 如何消除12.6V 的电压凸点、是要更改硬件还是软件寄存器?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    感谢您对本部件的支持。

    是否有关于12.6V 焊锡凸点的更多信息? 客户是否使用"尖头与桶"方法进行测量?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan

    感谢您的答复。

    它们使用 示波器捕获 以下波形。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我无法完全读取示波器图像上的标签。 这个凸点对应于哪个引脚、以及它在哪里被测量?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan

    感谢您的答复。

    他们测试原理图中红色标记处的凸点、

    如何减少这种凸起、请给出一些建议。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    此问题可能与自动唤醒功能有关。 这由 AUTO_WAKEUP_EN 位控制。

    尝试将充电器置于 HiZ 模式、禁用 AUTO_WAKEUP_EN 位、然后启用充电。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan

    我的问题是没有电池、为什么会有充电行为?

    此外、12.6V 的上升时间不是半小时、只有1S。 这是否符合规范?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我们必须进行更多调试才能找出原因。 我不知道现在是否需要更多的调试。

    如果需要、当发生这种情况时、CELL_BATPRESZ 的电压会是多少?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan

    感谢你的帮助。

    发生该情况时、CELL_BATPRESZ 的电压为3.68V。

    谢谢  

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    CELL_BATPRESZ 决定充电电压和电芯数。

    当电压为3.68时、充电器认为已连接电池。

    如果客户一直有问题、您可能能够将 CELL_BATPRESZ 驱动至0V 以停止充电行为。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan

    感谢你的帮助。

     机器未配备电池、CELL_ BATPRESZ 仅使用56k 电阻器连接到 VDDA。

    如何 使 Cell_ BATPRESZ 驱动为低电平。

    请提供一些建议。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    有很多方法可以将 CELL_BATPRESZ 拉低。

    您可以使用电阻器将 CELL_BATPRESZ 拉低。 您可以使用微控制器来实现它。

    请记住、CELL_BATPRESZ 会设置电池充电电压、最小系统电压和 SYSOVP 电压。

    此致、
    E·加洛韦