This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:LDO PSRR 测试测量

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201797/tps745-q1-ldo-psrr-test-measurement

器件型号:TPS745-Q1

您好!  

我将使用 TPS745-Q1系列的 TPS74501PQWDRVRQ1

但在此之前、我想测试 LDO PSRR、从文档中我发现有3种方法可以测试 PSRR:  

1.使用 LC 求和节点法测量  

2.加法放大器  

3.示波器(40dB-50dB)  

从该选项方法来看、我想使用示波器测试我们的 LDO、示波器更简单、并且它与我们的 LDO 系列相匹配(仅 Ours 45dB、该示波器可以测量该值)。

但我有几个问题:  

 

A.不同 VAC 频率的含义是什么?  

b.如何设置正确的 VAC 和 VDC 值?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ihzany:  

    感谢您与我们联系。  

    Unknown 说:
    A. 不同 VAC 频率的含义是什么?  [/报价]

    我们来看 PSRR 图时、它显示为 dB 与频率间的关系。 使用示波器方法时没有扫描频率的网络分析器、因此必须测量不同的频率才能获得测量点。 但是、如果您只对单个频率感兴趣、则不需要改变该频率。  

     

    Unknown 说:
    B. 如何设置 VAC 和 VDC 的正确值?

    100mVpp 是一个很常见的值、但是、如果您在最终进行测量、强烈建议您使用所需的系统规格。 换句话说、最好使用 Vin 线路上的预期纹波和 VDC 的用例。 另外请记住、有足够的余量(Vin-Vout)时将获得更好的 PSRR 性能。  

    最后、测量 LDO 输入端的 VDC、根据您的设备和设置、可能会有一些 IR 压降、最好仔细检查并调整您的电源以满足 DUT 输入端所需的 VDC。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:  

    昨天我已经尝试过测试我的 LDO PSRR  

    但是我发现我的波形与 TI 文档中(位于下方左侧)和我的波形(位于下方)所示的波形不同:

    黄色部分是电压纹波输入、绿色部分是电压纹波输出。  

    当我进行计算时、结果仅为15.36dB、这一结果与建议的45dB 非常远  

    你能给我一个解决方案,并向我解释发生了什么?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:  

    我还有更多的问题。 阅读 TPS745-Q1的数据表后  

    我们是否需要考虑任何电容器或电阻器值?  

    如果您有  TPS74501PQWDRVRQ1 的参考设计、那将会非常有帮助!

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ihzany:  

    通常、对于 PSRR 测量、应移除 Cin。  

    您的输入电压、输出电压和负载条件是什么? 是否有可以分享的原理图? 您如何耦合交流+直流信号?  

    我强烈建议使用 VNA 来进行这种测量。 我们通常使用  Omicron 的 Bode100、它非常易于使用。  

    对于参考设计、我们拥有 EVM、我们也可以使用它来进行 PSRR 测量。 如果给出了条件、我还可以进行测量。  

    此致!

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:  

    这是我们使用 TPS74501PQWDRVRQ1的设计  

    是否有任何需要更改的地方?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ihzany:  

    感谢您分享原理图。  

    在进行任何 PSRR 测量之前、Vout 处的1.8V 是否已确认为稳定状态? 我看到 CP62、但它不应该出现、CP63可以、但请移除 CP62。 这往往会扰乱 LDO 的 FB 环路、并造成不稳定。

    相对于 PSRR、哪里去了两个输入电容器?  

    另外、我看到这个器件将通过电池供电。 这样做时、电池往往具有很小的纹波或没有纹波、或者作为无噪声源、是否预期100mVpp 会来自其他一些电源?  

    此致!  
    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:  

    是的、我已经确认了、结果是输入电压3.3V 和输出电压1.8V 相同  

    2. CP62未连接(NA)

    3. 做测试的时候,我没有移除两个输入电容,在测试时是否应该移除? 我认为纹波输出是问题、而不是输入纹波  

    4.目前我是用电源供电的、这个原理图只是之前电路中的一部分. 但我不能在这里分享,因为私人事务。 我不能告诉您的是、仅使用1.8V 输入为另一个电源供电  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ihzany:  

    感谢您的说明、我只是想确保未安装 CP62。  

    交流信号如何与直流信号耦合?

    在 PSRR 测试时、移除了 Cin、因为我们要测试器件抑制纹波的能力、而 Cin 可以衰减信号。  

    都是开尔文传感吗? 负载、即100mA、250mA 是多少?  

    如果共享电路是实际电路、则可以在末端进行 PSRR 测量、前提是可以提供 Cout 组合进行某种程度的估算。  

    此外、 PCB 设计对 PSRR 测量有很大影响、是否可以共享 LDO 的层堆叠结构或 PCB 部分?  

    您还可以向我发送私人消息以保持敏感信息的隐私性。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:  

    在进行 PSRR 测试时,由于要测试器件抑制纹波的能力,Cin 被移除,而 Cin 可以衰减信号。  [/报价]

    =昨天我已经在删除 Cin 的情况下进行了测试。 但纹波输出的结果仍然与此相同、但只有纹波输入更稳定  

    是否可以检测输入和输出开尔文? 负载、即100mA、250mA 是多少?  [/报价]

    = Iout 为100mA  

    此外、 PCB 设计对 PSRR 测量有很大影响、是否可以共享 LDO 的层堆叠结构或 PCB 部分?  

    您还可以向我发送私人消息以保持敏感信息的隐私性。  

    [/报价]

    =我不知道如何发送私密消息。 您能告诉我怎么做吗?  

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是移除 Cin 的结果(如下图所示)  

    如您所见、我们有纹波输入、但没有纹波输出。

    顺便说一下、我们公司没有网络分析器、  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ihzany:  

    快速的后续问题。  

    在您共享的第一个示波器屏幕截图中、输入频率为48.3kHz、而对于第二个示波器屏幕截图、我看到的是148kHz、实际的预期频率是多少?  

    总体而言、我们可以以某种方式将电源抑制比与滤波器关联起来、因此、如果输入端存在一些纹波、我们预计输出端会有较小(或更干净)的信号、这正是您在输出端看到的较小振幅。  

    以下是使用示波器方法的一些建议:  

    1) 1)请尝试将输入侧的振幅增加到500mV、当 PSRR 为45dB 时、您会期望输出为~3mVpp、因此在100mV 时、预期纹波为~0.5mVpp、这可能无法正确捕获。  

    2)确保在输入和输出端均检测到开尔文,如果没有,请尝试使用"尖头与桶"方法(至少在输出端),如果可能,请使用1X 探头。  

    3) 3)在使用示波器的测量设置时、将 Max 更改为 Amplitude、并/或使用光标。  

    我已通过私人消息单独与您联系。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔