This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池管理安全合规性

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202595/bq40z80-battery-management-safety-compliance

器件型号:BQ40Z80

您好!

我可以在线会见产品专家、了解不同类型的内存数据保护机制:闪存、RAM 和寄存器吗?

我需要让电池管理 系统准备好进行安全合规性 测试

此致

阿隆

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alon、您好!

    请联系分配给您的 TI 联系人(FAE 或 TSR)以处理此类请求。

    或者、如果您有几个问题、我们也可以在这里回答。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我需要包括 bq40z80在内的电池管理系统的安全合规性

    芯片应根据 EN 60335-1附件 R 表 R1满足安全要求

    其中一个要求是芯片存储器应该执行定期自检、这样就能识别出存储器寄存器上的任何问题

    您可以解释一下它是如何在芯片上的不同类型的存储器、寄存器上执行的

    谢谢!

    阿隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alon、您好!

    除了 TI.com 上提供的电量监测计之外、我们还可以通过任何安全合规性测试的认证。

    电量监测计具有可通过主机进行验证的校验和。 该电量监测计还具有闪存完整性检查(DFW 和 IFC 位指示此故障类型)我们的 TRM: https://www.ti.com/lit/pdf/sluubt5中概述了特定校验和和闪存检查

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 TI.com 上提供的电量监测计之外、我们还可以通过任何安全合规性测试的认证。

    [/报价]

    我 在 TI 网站上没有找到与 bq40z80组件相关的任何认证

    仅常规类型  

    如果有任何安全认证 、如 IEC 60730 B 类、IEC 60355-1、IEC 61508、ISO 26262或其他、请分享

    阿隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alon、您好!

    我们唯一可用的认证位于 TI.com 产品页面上、我们不对监测计进行 IEC 认证。

    此致、

    怀亚特·凯勒