This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:Ucc28c45 pspice 模型在我的 LTspice 中不起作用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202479/ucc28c45-ucc28c45-pspice-model-does-not-work-in-my-ltspice

器件型号:UCC28C45
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI

您好、ucc28c45 pspice lib 模型在我的 LTspice 中无法正常工作。  任何东西都不工作、甚至振荡器也不工作。  我通常可以这样从 TI 导入模型。  请帮助、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    您收到的具体错误是什么?  模型会开始运行、但会崩溃。  模型完全不进行仿真吗?

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    请参阅附件。  仿真将一直运行、直到 VDD 超过 UV、然后内部 terraHz 振荡开始。  这在 IDD 中可见。  仿真进行得非常缓慢。  我大幅简化了电路。  日志文件指示子电路未定义 V3、因此它设置为零。  肯定看起来子电路有问题。  我不知道如何附加文件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    请参阅附件。  仿真将一直运行、直到 VDD 超过 UV、然后内部 terraHz 振荡开始。  这在 IDD 中可见。  仿真进行得非常缓慢。  我大幅简化了电路。  日志文件指示子电路未定义 V3、因此它设置为零。  肯定看起来子电路有问题。  我不知道如何附加文件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    这是一个开关仿真、并且 PSpice/LTspice 始终难以收敛。  通常、我必须放宽默认的仿真器容差(RELTOL、VNTOL、ABSTOL 等)、最重要的是、 设置远低于预期开关频率的最大时间阶跃。  如您所述、这些 Spice 仿真器会尝试执行大量的时间步长并在时间上卡住。

    下面是 PSpice 中的一个示例。  请注意最后一列中的默认值以及我在第二列中使用的值。

    对于最大时间阶跃、我使用了"schedule"选项。  不确定 LTSpice 中是否提供了该功能。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的建议。  都有道理、但遗憾的是、SPICE 子电路模型内部仍在振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    TI 使用 Cadence 的 PSpice 创建了这些模型、并且我在(免费) PSpice for TI 中使用了 UCC28C4x 模型、因此我知道它们是有效的。 似乎与 LTSPICE 存在不兼容性。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、 我想我很幸运地使用用于 UCC28C45的 TI pspice 模型。  TI 请注意、修复该模型可能是一个好主意。  一个"适当"模型导入到 LTspice 中并起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、 我想我很幸运地使用用于 UCC28C45的 TI pspice 模型。  TI 请注意、修复该模型可能是一个好主意。  一个"适当"模型导入到 LTspice 中并起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    您能否发布您尝试仿真的屏幕截图、以便 了解它在 PSpice-for-TI 中是否有效?  顺便说一下、 TI 的 PSpice 可从 ti.com 免费下载、。  您可以尝试在该仿真器中运行模型。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    您知道、LT 是 TI 的直接竞争对手。  LTspice 和 PSpice 的"核心"多年来有所不同。  TI 不直接支持 LTspice。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我愚蠢地假设 SPICE 模型中存在一些均匀性。  显然不是。  很多人不使用 pspice、因此我猜他们是运气不好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    现在、我将考虑在 PSpice for TI 中创建 UCC28C45仿真。  您是要仿真反激式还是升压?  您的要求是什么:输入电压范围、输出电压、输出电流、FSW 等  如果我可以提供可正常使用的 PSpice for TI 设计文件、您会考虑使用它吗?

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    感谢您提供帮助设计电路的优惠!  我们现有的电路用于多种产品的生产。  它采用28V/12v 反激式。  我不能随意改变电路。  我只是在尝试弄清楚为什么12v 输出在接通时过冲。  这不是问题。  我当时正在尝试建模。  在我公司、我们必须使用提供的软件工具、因此不能选择 PSpice for TI。

    再次感谢您的所有帮助!!

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    您是否有带 PSR 的 AUX 绕组、后跟一个 RC 滤波器连接到控制器的 VDD 引脚?

    我发现将 R15从10欧姆降低到0欧姆可降低我最近反激式设计的过冲。

    祝你好运!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    没有额外的缠绕,但感谢这个想法!!

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、结束主题。