This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:板上的输出纹波并导致系统异常

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198652/tps40428-output-ripple-on-board-and-cause-system-abnormal

器件型号:TPS40428

您好!

我在我的系统上使用 TPS40428、它正在工作、并不断向 FPGA 输出1V。

但同时、PMIC 的 Vripple 输出为520mV、会影响其他电压轨、可能会导致 DRAM 校准失败。

 环路补偿电路中的 RLC 值是否发生变化、可以优化输出电压?

e2e.ti.com/.../TPS40428_5F00_output_5F00_noise.pdfe2e.ti.com/.../7206.TPS40428-loop-calculation_5F00_20230221.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何测量纹波?

    2- 使用回形针的方法吗?

     纹波频率是多少? 它与开关频率相同吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud、您好!

    我测量输出电容器与系统 GND 上的这一纹波。

    此纹波是在 FPGA 处于空闲状态时在我的电路板上捕获的

    3.我将40.2k 连接至 TPS40428引脚40"RT"、将开关频率设置为~500kHz

    双相操作、我相信它们会与1MHz 纹波相结合。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、我们希望找出输出纹波的根本原因。

    您发送的示波器图片不清晰。 纹波频率是否与开关频率相同?

    能否使用回形针方法测量输出电容器的纹波?  

    3 -以标准方法使用示波器探头、它会拾取开关频率噪声

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    经过一天的测试、我发现 TPS40428只有一个噪声源可能在我的系统上导致异常。

    顺便说一下、这里是我在容量下从电容 GND 捕获的板载负载基准附近的输出波形

    如图所示、开关频率下存在~100mV 的纹波

    中间是另一个频率为70kHz 的噪声源、

    对于我的系统规格、我想将 Vripple 压缩到30mV 以内、

         

    此致。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    TPS40428开关频率是多少?

    示波器图片显示了163KHz 时的尖峰

    3-在70KHz 时我没有看到尖峰

    电路板上是否有其他频率在运行?

    您能发送原理图吗?

    在回形针方法中、请仅使用一个示波器探头并捕获输出电容的纹波。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahoud:

    1.计算得出开关频率为~497kHz

    2.我认为示波器跟踪到了错误的峰值,得到了163kHz

    请参阅我的光标位置、该位置给出了495kHz

    70kHz 来自我的设置环境功耗、因此我还没有捕获这些噪声

    实际上中间最大的峰值是由波纹大于100mV 的70kHz 噪声引起的

    TPS40428 Vripple 的500kHz 噪声为~100mV

    4.另一个具有500kHz 和630kHz 开关频率的5V 和3.3V 稳压器。

    5.我已经把 TPS40428 sch 和环路计算表放在了第一个位置

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、我找到了原理图。  是否在 R66上进行了频域环路测量? 如果不是、我们需要查看波特图增益/相位、并确保系统稳定。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    如您所说、我尝试在 R66上和频域中捕获波形、我希望它包含足够的信息以用于分析

    我还放了一些器件型号、 我在设计中使用过、因为我担心器件 ESR 可能不适合我的设计

    100uF - TAJD107M016RNJ

    560uF - 16SVF560M

    47uF - GCM32EC71A476KE02K

    22 μ F - GRM32ER71E226KE15L

    390nH - FP1007R6-R39-R

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    560uF 电容器的 ESR 为14m Ω、并与7/47uF 并联。 47uF 陶瓷 ESR 约为2m Ω。 有效 ESR 大约为(7*47uF/560uF)*14m Ω=8.225m Ω。  

    计算得出的电感器纹波电流为4.7A。 因此、由于 ESR 产生的输出纹波为8.225m Ω* 4.7A = 38.66mV。

    数据表中的输出电容为纯陶瓷电容。 请移除560uF 电解电容器、并用等效的低 ESR 陶瓷电容器替换。 我们仍需要使用波特图检查稳定性。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    根据环路补偿表、更改输出电容器还 需要更改环路电路值。

    我可能会暂停、然后您才能完成波特图审核。

    谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    没错。 请在您完成后告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahoud:

    由于害怕损坏我的电路板、我使用了我的评估板(无 FPGA、只有2k Ω 负载)、移除电解电容并进行测量、保持7ea 47uF 陶瓷电容

    我看到 Vpp 可以从500mV 下降到200mV、但对于我的应用来说、仍然太大了。

    如果我将设计更改为所有的47uF 陶瓷电容器、环路中的 R/C 值将是多少?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否能够使用7x47uF 测量环路? 如果仅使用陶瓷电容器、纹波应低于10mV。 在回形夹方法中、只需使用一个示波器探头即可正确测量纹波电压。 RC 补偿目前尚可以、环路测量可提供有关更改这些组件的更多信息。

    您能否:

    1-仅使用一个探头和回形针方法、发送输出纹波示波器图片

    2-测量环路并发送增益/相位波特图

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    我将输出电容器修改为14x47uF 陶瓷电容器、这里是纸夹方法的输出测量、仍然看到大约50mV 的纹波

    说到 ESR 导致的 Vripple、我放置在负载附近的电容器是否也会造成电压轨纹波?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    进行输出纹波测量时、回形针方法中只应使用一个示波器探头。 如果有其他示波器探头、可能会拾取开关噪声。 该纹波似乎来自开关噪声。

    您具有与负载接近的哪种类型的电容器?

    此致、Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    我为 FPGA 使用了电容器组合、包括 Kyocera AVX TPM、TAJ 系列、KEMET T491系列、并且具有0,805,0402 MLCC 的不同值

    与我放置在电压输出附近的 Alu 电容器相比、这些靠近负载的电容器具有更大的 ESR  

    此致。

    器件型号

    TPME337M016R0050

    TAJD107M016RNJ

    T491D476K025AT

    CGA4J1X7S1E106K125AC

    GRM155R71H103KA88D

    GRM188D71A475KE11

    GRM155C71A225KE11D

    GRM155R71A474KE01D

    GCM155R71C224KE01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我认为电容器可以、但纹波测量方法不正确。 在纹波测量期间是否使用多个示波器探头?

    此致