This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:SLUUBB0

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203597/bq27426-sluubb0

器件型号:BQ27426

您好!

你好。

在第18页的示例中、例如在第2行、SET_CFGUPDATE 被写入0x00、0x13、0x00。

这意味着第一个0x00用于命令 Control(),0x13 0x00用于 SET_CFGUPDATE。

这意味着值0x0013 (SET_CFGUPDATE)首先写入 LSB。

但在读取或写入设计容量时、首先接收/写入 MSB。

何时必须以小端字节序格式交换数据、何时必须以大端字节序格式交换数据?

请告知。 非常感谢。

此致、

V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有数据存储器值=大端字节序。

    所有命令(读取和写入)=小端字节序。