This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:平衡、FET 驱动器、FG 还是 MCU?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ76942, TIDA-010208, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203927/bq76942-balancing-fet-drivers-fg-or-mcu

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: TIDA-010208BQSTUDIO、BQ34Z100-R2

我有几个关于 BQ76942和补充电路的问题。 我正在努力构建一个需要以下参数的10芯电池组:

  • 15A 连续放电
  • 20A 峰值电流
  • 5A 持续充电
  • 电池均衡
  • 二级安全保护
  • SMBus 通信

我有几个问题、我希望得到一些澄清。

1.主动平衡与被动平衡是否有好处? BQ76942是否支持主动充电和绕过内部平衡? 平衡电路是否在充电和放电时都工作?  

2.内部 FET 驱动器是否支持此电池组需要的电流要求? 我注意到参考设计 TIDA-010208支持高达27A 的充电/放电电流、但我曾能够参考的其他设计使用外部 FET 驱动器(但这些设计不使用 BQ76942、而是使用各种 TI 电量监测计)

3.是否可以将此 AFE 与电量监测计一起使用? 通常、我们的系统是使用 FG 构建的、但 BQ76942似乎非常适合该应用。 一个微控制器将支持更多功能的编程、但是我不确定是否有必要使用这个监视器。  

4.我只使用电量监测计、BQ76942与 BQStudio 的工作方式是否与电量监测计相同?  

非常感谢这方面的帮助。 这将是我正在处理的第一个设计、并且仅参与先前电池组的故障排除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    1.主动平衡与被动平衡是否有好处? BQ76942是否支持主动充电和绕过内部平衡? 平衡电路是否在充电和放电时都工作?  
    BQ76942仅支持被动电芯均衡。 被动电池平衡通过电阻耗散电池电量。 激活电芯平衡通过将电荷从一个电池传输 到另一个电池来实现平衡。 目前、我们没有支持主动电池平衡的器件。 BQ76942可以在充电期间和电池放松时使用算法进行电池平衡。 还有一个执行主机控制电池平衡的选项。

    以下应用手册可能有助于详细了解电池平衡:  使用 BQ769x2电池监视器进行电池平衡

    2.内部 FET 驱动器是否支持此电池组需要的电流要求? 我注意到参考设计 TIDA-010208支持高达27A 的充电/放电电流、但我曾能够参考的其他设计使用外部 FET 驱动器(但这些设计不使用 BQ76942、而是使用各种 TI 电量监测计)。
    是的、它应该能够做到。 通常、参考设计或 EVM 的限制是由布局原因和散热造成的。 我们看到客户使用我们的器件来提高电流。 如果您有很多并联的 FET、则可能必须使用局部关断电路、因为 FET 驱动器的关断能力有限。

    我们在以下应用手册中展示了并联 FET 时的此电路和其他讨论:  带有 BQ76952、BQ76942电池监视器的多个 FET

    3.是否可以将此 AFE 与电量监测计一起使用? 通常、我们的系统是使用 FG 构建的、但 BQ76942似乎非常适合该应用。 一个微控制器将支持更多功能的编程、但是我不确定是否有必要使用这个监视器。  
    可以。 然而、BQ34Z100-R2是唯一能够支持更多电芯数(超过6节电芯)的电量监测计。 这是电池组顶部的监测计、它不会监测单个电芯、而是监测整个电池组。

    4.我只使用电量监测计、BQ76942与 BQStudio 的工作方式是否与电量监测计相同?  
    可以。 BQ769x2系列与 BQStudio 配合使用、这一点与电量监测计非常相似。 如果您熟悉它们、那么在 BQStudio 中使用此器件应该会更容易。

    产品页面包含许多有关各种主题的应用手册。 希望所有这一切都有所帮助!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙