This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:设计审查

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201145/bq25570-design-review

器件型号:BQ25570

大家好! 我们围绕 BQ25570RGRR 构建了太阳能充电电源电路。 当前设计只是电源电路和负载模拟器、这样我们在将该设计与我们的项目集成之前可以将其剔除。 ~仿真器配有单独的开关控制电阻器和 LED、旨在仅在启用3 mA 的情况下消耗 Δ V LED、我认为这大约是实际负载的平均值。 如果启用 LED 和所有电阻器、大约为120 -130 mA、该值应约为实际负载的峰值消耗。

在当前的电路板版本中、虽然负载由电池供电(通常...)、但我们看不到电池充电或负载在没有电池的情况下供电。 我们将修改一些内容、但在我们生成电路板之前、我们最好先检查一下原理图和电路板布局布线。

附件 zip 存档中有显示这些图像的图像。 是否有人可以提供反馈。 非常感谢任何帮助。

这是我们使用的太阳能电池: https://waf-e.dubudisk.com/anysolar.dubuplus.com/techsupport@anysolar.biz/O18Azed/DubuDisk/www/Gen3/KXOB101K08TF%20DATA%20SHEET%2020210127.pdf
这是电池: https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1578/C1854+PKCell+Datasheet+Li-Polymer+503035++500mA 3.7V+with PCM.pdf

谢谢!
托马斯

e2e.ti.com/.../pmic_5F00_debug1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    BQ25570是升压充电器、这意味着它的 MPP 工作点必须小于 VBAT_OV 点。  您的太阳能电池板的 MPP = 4.46V、VBAT_OV= 4.18V。  因此、升压充电器无法按设计方式工作。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff! 这很有帮助。  https://www.anysolar.biz/Gen3 确实指定 KXOB101K08TF-TR 单元应与 BQ25570兼容。 我想这是错的。  我们正在尝试  改用 KXOB201K04TF-TR。

    对于原理图或电路板布局布线、我们现在应该解决的任何其他评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我不建议连接 VOC_SAMP=VSTOR=VOUT_EN=VBAT_OK。   VOC_SAMP=VSTOR 将 MPP 采样设置为 VOC 的80%、这是可以的。  VOUT_EN=VBAT_OK 仅在 VBAT_OK 推挽输出变为高电平时打开降压转换器、这是建议的。  但是、当 VBAT_OK 下降= 3.03V 时、一旦 VSTOR=VBAT 降至3.31V+~100mV = 3.41V 以下、降压转换器就不会调节到3.31V、因为降压转换器需要大约100mV 的余量才能正常工作。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。 你认为这看起来更好吗?


    我们可以接受3.03V 至3.31V 范围的 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这更接近于我们在 www.ti.com/.../tidr723.pdf 上看到的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    可以。  R-BATOK-OUTEN 电阻器不需要这么大。

    此致、

    杰夫