This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:请参阅了解寄存器设置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196348/bq27426-consult-for-register-setting

器件型号:BQ27426

您好:

我们公司使用 BQ27426管理锂电池。 对于模拟重新轴时间、用户定义的速率-电流和用户定义的速率-功率寄存器的设置有一些问题。 这三个寄存器的功能是什么? 如果未设置、默认值是多少? 设置默认值的基础是什么? 我期待着你的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ResRelaxTime 控制电量监测计如何对瞬态行为进行建模(电芯电压如何从 RELAX 变为放电)。 该数字越长,监测计使预测的电池电压接近 OCV - I*R 所需的时间就越长。

    用户定义的速率(电流和功率):某些应用不适用于其他预测设置(负载选择)之一、因此可能需要指定您希望监测计用于预测容量的负载。 可以指定恒定电流或恒定功率、具体取决于预测模型(负载模式)。

    TI 选择 ResRelaxTime 的默认值以用于大多数电池化学物质。 默认情况下、用户定义的速率为0 (它们取决于应用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    用户额定电流 mA:配置为固定电流模式(LOAD 模式= 0负载选择= 6)并满足 DSG 电流阈值条件后、rm 是否根据设定的固定电流预测、而不关心实际放电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    对于下图中的三种配置、每种配置的相应电流采样时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计以1秒的周期运行、并且每秒计算一次平均值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这是否意味着电量监测计每秒读取一次电流并将值设置到 AverageCurrent ()中?

    2.如果我们设置 load select=1、那么电流是否用作放电周期的 AverageCurrent ()的平均电流?

    3.如果我们设置 LOAD SELECT=3, T=14s 意味着电流是每14秒更新一次,由低通滤波版本的 AverageCurrent ()? 没有计算平均值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:是的,监测计每秒测量一次电流(它在1秒内将测量值集成到感应电阻器上)。 然后,它使用该测量来计算移动平均值 AverageCurrent ()。

    #2: AverageCurrent ()是一个移动平均值,但容量预测的平均值是从放电开始的平均值。 如果您想使用 AverageCurrent ()进行负载预测,则必须使用 Load Select = 2。

    #3:这意味着移动 AverageCurrent ()以14秒的时间常数进行低通滤波,并且这个低通滤波值用于容量预测。