This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:高侧 N 通道 MOSFET

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203615/ucc27624-high-side-n-channel-mosfet

器件型号:UCC27624

团队成员、您好、寻求一些建议。

UCC27624在我的应用上不工作。 我需要驱动一个高侧 N 沟道 MOSFET 以及一个低侧 N 沟道 MOSFET。 我的 H 桥设计包括所有 N 个 FET、而我尝试为直流电机提供的 VDS 是24V。 我正在寻找一种具有内置电荷泵电路的组件、该电路可以获取我的电源电压并将其提高8–10V、以便完全激活我的 FET 并最大限度降低 RDS。 除非我缺失任何信息、否则 UCC27624没有电荷泵。

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我们目前在栅极驱动器产品线上没有类似的器件。 只要不需要100%占空比、带有自举电路的半桥驱动器就可以实现这一点。 或者、您可以制作自己的电荷泵并将其与半桥驱动器一起使用。

    我相信我们的电机驱动器产品系列中有一些器件具有集成的电荷泵。 类似 DRV8231的器件是否 正常工作? 如果没有、我会将问题转给该团队。  

    谢谢。

    A·M·