This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:TPS543C20A

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203863/tps543c20a-tps543c20a

器件型号:TPS543C20A

您好!

我要并行配置两个 TPS543C20A。

您建议如何为从设备设置反馈? 我在 TPS543C20A 数据表中没有看到此设置的示例。 也许我也错过了。  

我认为 我需要将反馈信号从主器件和从器件之间的主器件反馈分压器中分离出来。

这样一来、两个 RSP 引脚上便具有相同的反馈信号。

我认为保持 RSP 引脚断开不是一个好主意。 高阻抗引脚可能会导致问题。 你同意吗?

或者、我可以将从器件上的基准电压设置为1V 并将从器件 RSP 引脚运行至本地输出。  

首选方法是什么?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    跟随器器件的 RSP 和 RSN 引脚被忽略、可以保持悬空、接地或连接到输出、但不需要以任何特定方式连接。  跟随器器件使用 VSHARE 和 ISHARE 引脚、这些引脚连接到堆栈控制器、用于其控制环路输入。

    两相参考设计- https://www.ti.com/tool/PMP21386 使跟随器器件的 RSP 和 RSN 引脚悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  很高兴为您提供帮助。