This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201732/ev2400-ev2400

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我已经将 EV2400连接到 PC、并且所有三个 LED 都亮起。 但是、EV2400更新程序工具中未检测到该更新、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EV2400似乎已损坏。 您可以尝试以-s 模式运行 EV2400网页中提供的 EV2400固件更新程序。  

    您是从 TI.com 获得 EV2400的吗?  TI 出厂的所有 EV2400在封装前都经过测试。

    请查看此内容 E2E 主题以供参考。

    另一个主题 现已问世

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Jose。

    我是通过其他授权经销商购买的。  

    如何在-s 模式下运行更新程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我浏览了 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167537/ev2400-ev2400-not-recognized-by-bqstudio-on-windows-10这个问题

    但我将使用1.3.101版本的 bqStudio、因此我不怀疑我的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijetha Jain、

    请联系您获得 EV2400的经销商。

    要在-s 模式下运行、只需在末尾添加"-s"。 例如:EV2400_Updater_vxxxx.exe -s。 我上次回复中的一个线程中显示了这种情况。

    我分享的线程仅供参考。 对于在 TI 外部购买的故障产品、TI 不承担任何责任。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在-s 模式下运行,但似乎不起作用。 是否有机会需要特殊的驱动程序?

    当然、最后一个选项是替换该模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vijetha Jain、

    无需特殊驱动程序。 EV2400应在 Windows X 或更高版本中自动设置其驱动程序。  

    我认为您的 EV2400可能已损坏。

    此致、
    何塞·库索