This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5748EVM:LAUNCHXL-F280039C 的 CCS 工作(MSP-EXP432P4111的当前工作)

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, TLC6C5748EVM, TLC6C5748-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201395/tlc6c5748evm-ccs-work-by-launchxl-f280039c-current-work-by-msp-exp432p4111

器件型号:TLC6C5748EVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280039C、、 TLC6C5748-Q1

您能帮助我们吗,如何使用 LAUNCHXL-F280039C 编写的 TLC6C5748EVM 吗?

如果您能告诉我如何详细设置它、会有所帮助。

当前设置为 pdf CCS v 10.4.0

使用 Sample_Code 由 TI 支持成员提供的项目文件 TLC6C5748_Q1_EVM。

e2e.ti.com/.../TLC6C5748_5F00_Q1_5F00_Sample_5F00_Code_5F00_User_5F00_Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahito:

    从标题来看、我想您使用的是 MSP-EXP432P4111而不是 F280039C。

    您可以先参阅该主题吗?https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1194262/tlc6c5748-q1-how-to-modify-the-sample-code?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLC6C5748-Q1%2520sample%2520code#

    Br, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gracie-San

    很抱歉、我找不到此链接...

    目前,我使用 MSP-EXP432P4111。

    我要更改为 F280039C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /Hi Takahito San、

    由于我们只有  MSP-EXP432P4111的示例代码、您可以告诉我您要修改哪个器件吗?

    从该用户指南中、至少可以更改基本数字、控制数据和 GS 数据。

    Br, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gracie-San、

    抱歉、示例代码满足我们的要求。 (我只需要更改基本号码、控制数据和 GS 数据)

    这是因为 MSP-EXP432P4111可能处于不良状态、我想使用备用板运行 F280039C。

    另一个问题,

     EVA 套件的照明显示器出现错误。

     您可以确认 pdf 文件 p2吗?  欢迎提出任何建议。

    e2e.ti.com/.../1201395_5F00_Question_2D00_MSP_2D00_EXP432P4111.pdfe2e.ti.com/.../1201395_5F00_Question_2D00_MSP_2D00_EXP432P4111.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahito  San:

    更改为另一个 MCU 并不是 简单地切换到另一个目标配置。 它需要对设置进行一些更改、而且目前我没有资源来进行代码传输。  

    在您的实际系统中、您是否需要像 F280039C 这样的 MCU、或者您是否在电路板上有 TCON 并且只需要该 MCU 即可查看 TLC6C5748-Q1的简单功能测试? 如果您的实际系统不配备 F280039C、我可向您发送新的  MSP-EXP432P4111 Launchpad。 如果您确实希望 F280039C 进行设计、让我们一起来解决。

    至于你遇到了当前系统的问题、SIN 和 SOUT 真的很异常。 我可以再次向您发送代码。 如果此时 SIN 仍然没有输出、我怀疑 MCU 是否损坏了。

    https://tidrive.ext.ti.com/u/7JfrP0KX6xz-l-sw/40afcb56-a701-4e24-98a4-df9c4029cad4?l

    访问代码:vik8j[8P

    Br, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gracie-San、

    感谢您的回复。

    我知道将 MSP 传输到 F280039C 不容易。  

    使用新程序运行时的情况相同。

    我想知道"SIN 和 SOUT 真的很不正常"。 和"怀疑 MCU 异常"

    您能否发送新的 MSP-EXP432P4111?

    我无法购买 MSP-EXP432P4111、并询问此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahito  San:

    没问题。 请参阅我发送给您的私人消息。

    Br, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahito  San:

    我已通过 ZS 订单将 LaunchPad 发送给您。