This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:也可使用 BQ76942和 BQ76952 -软件注意事项

Guru**** 2537100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203515/bq76942-using-bq76942-and-bq76952-alternatively---software-considerations

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ76952

团队、

我从 该主题中学到 了 BQ76942和 BQ76952可从硬件和引脚排列的角度交替使用。

使用952替代942时是否需要更改软件?
我的客户希望使用942作为主要设备、但如果942不可用、则可以选择使用952。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它大部分是同一个器件。 BQ76952为16S、BQ76942为10S。 软件中没有变化。

    xuesheng yang 说:
    我的客户希望使用942作为主要设备,但在942不可用时可以选择使用952。

    两个器件都支持电池减少。 所以、我认为 电池节数不 会有问题。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose!