This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF4132:VIN 输入压摆延迟

Guru**** 2388140 points
Other Parts Discussed in Thread: REF4132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199018/ref4132-vin-input-slew-late

器件型号:REF4132

大家好!

我对 REF4132有疑问。

如果 VIN 已经是输入、我认为可以通过电阻分压来输入到 EN。 我的理解是否正确?

此外、根据下面的数据表、VIN 的上升速度为6V/毫秒。 如果稍后输入 EN、您是否不需要6V/ms 的压摆率?

此条件是否假定同时输入 VIN 和 EN、还是先输入 EN?

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,石渡  

    VIN 应一起出现或出现在 EN 之前。  

    EN 引脚的压摆率可能更快、因为它是数字引脚。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya:

    感谢您的答复。
    我知道可以通过电阻分压向 EN 输入。
    此外、我知道我不需要6V/毫秒、因为我计划在 VIN 缓慢输入后输入 EN。

    我的理解是否正确?

    在哪些情况下 VIN 需要6V/ms 的压摆率?

    感谢您的大力支持。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,石渡  

    如果 VIN 小于6V/ms、您可能会看到过冲。 如果它的速度更快、那么您将看不到它。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya:

    感谢您的答复。

    如果在完全输入 VIN 后进入 EN、是否会发生过冲?
    我知道如果未进入 EN、VIN 的上升时间无关紧要。
    我的理解是否正确?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石渡山

    我们将在2月28日回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,石渡山  

    图13 (第8页)给出了使能引脚启动的行为

    您打开趋稳时间的原因是什么?  

    REF35  没有发生任何排错。 您是否确实担心过冲。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya:

    感谢您的答复。

    我知道、即使在输入 VIN 后输入 EN、也会发生轻微的过冲。

    客户使用分压电阻器向 EN 输入、如下面的电路所示。

    会发生过冲、但器件的使用方式是否存在任何特定的问题?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,石渡  

    • 则过冲不会有任何问题。 器件将正常工作。  

    为什么要在 EN 引脚上使用电阻器偏离器?  您可以使用 EN 引脚实现非常短的时间。 额外的电阻器会消耗一些电流?  您能说明一下电阻器的值吗?  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Trailokya


    感谢您的答复。

    已向我的客户确认。
    假定的电阻值为 VIN 侧的30kΩ 和 GND 侧的20 kΩ。
    通过电阻分压向 EN 输入的原因如下。
    因为它会将输入延迟到 EN。 我希望使上升速度比 VIN 慢。

    我将永远感谢你的支持。


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石渡山  

    感谢您的确认。  这应该没问题。  如果 VIN >= 4.0V、因为 EN RIS 为1.6V、该方法应该有效。  

    此致

    Trailokya