This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:它能否在12/24V 系统中通过 ISO7637-2脉冲1~4和 ISO16750-2脉冲测试 A/B?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74701-Q1, LM74502-Q1, LM74721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202551/lm74502-q1-could-it-pass-the-iso7637-2-pulse-1-4-and-iso16750-2-pulse-test-a-b-in-12-24v-systems

器件型号:LM74502-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74721-Q1、LM74701-Q1

您好、

我的客户对无 TVS 理想二极管器件 LM74502-Q1感兴趣、并对合规性测试结果有疑问。

它能否在12/24V 系统中通过 ISO7637-2脉冲1~4和 ISO16750-2脉冲测试 A/B?

如果不能、哪个器件可以通过这些合规性测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

      ISO16750-2脉冲测试 A/B 是否是指抑制 负载突降和未抑制 负载突降(可高达200V)?

    另外、为了向您提供信息、

    • LM74701-Q1、LM74721-Q1能够 在无 TVS 输入的情况下运行、以实现 ISO 7637-2脉冲1
    • 对于 ISO 7637-2脉冲1、LM74502-Q1无法实现无 TVS 运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      ISO16750-2脉冲测试 A/B 是否是指抑制 负载突降和未抑制 负载突降(可高达200V)? =>是。

    感谢您分享有关 LM747x1-Q1和 LM74502-1的信息、可否知道这些器件是否也通过了 ISO 7637-2脉冲2至4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    是的、LM747x1-Q1和 LM74502-1可以通过 ISO 7637-2脉冲2至4测试。

    • LM74701-Q1、LM74721-Q1能够 针对 ISO 7637-2脉冲1进行无输入 TVS 运行、但这些器件不支持200V 未抑制 负载突降。
    • LM74502-Q1能够支持 200V 未抑制 负载突降、但无法针对 ISO 7637-2脉冲1实现无 TVS 运行

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 这对我来说是很有帮助的。