This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:偶尔出现故障

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200299/tps61023-sporadically-fails

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS63060

我 在电池(3 - 4.3V) 到 USB 转换器(5V)中使用 TPS61023。 我们在顾客处出现了偶尔的失败。 我们是否在输出端需要附加 ESD 二极管? 是的、您能提出一个吗?

在输入端、我们绝不会有超过4.2V 的电压(锂离子电池)。 最大输出电流为1.5A。 我已测试输出端的短路- 无问题(无故障)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在其他产品中使用了 TPS63060、我从未遇到过上述问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Schroedinger:

    客户测试的故障率是多少? 我们的器件在发生故障之前的行为是怎样的? 我们以前从未遇到过来自其他客户的类似问题。

    我们是否检查了客户的布局? 布局不良可能会导致 FET 损坏。 您可以将此应用手册作为参考。 谢谢。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaes4/slvaes4.pdf?ts = 1677462706560&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS61022%253FkeyMatch%253DTPS61022

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:  

    故障率约为5%。 我开发了产品和 PCB 布局。 它 与上述应用手册中的布局并没有很大不同。 它是一个从锂离子电池(输入3...4.2V)到 USB 5 (输出)的电压转换器。 最大输出电流 为1.7A @ 5V。 在较低的输入电压(< 3.5V)下、我们将降低输出电流。 当电流高于1.5V (符合 USB 规范)时、外部调节电路会将输出电压降低至3V。 我可以在收到您的电子邮件地址后向您发送电路和布局的详细信息。  

    关于故障的唯一想法是:来自输出端的 ESD (客户连接智能手机等)、输入电压大于5V 时的内部尖峰(由于电池充电电路)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    TPS61023最大工作电压 Vin 为5.5V、绝对电压为7V、  

    Vin 可能超过7V 吗?

    那么故障的行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为电压可能超过7V、只有电池  (具有高电容)通过大约5cm 的轨道连接(可能存在 EMI 耦合???

    bevhawiour 主要是到 GND 的硬短路(接近 0欧姆)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    我将通过私人消息向您发送我的邮件地址。 请分享客户的时效和布局。

    客户会采取什么措施来导致故障?  它是否会在通电后立即发生故障?

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:  

    我不知道它为什么会失败、 它在上电时失败、因为我们在交付前测试了电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    在交付前、您已经对同一电路进行了测试、但在交付后、客户发现有一些故障器件。

    交货时是否可能造成损坏?

    顺便说一下、我们在输出引脚上有 ESD 二极管。

    此致、

    内森