This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:LMR33630-Q1低输入电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, TPS62902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201703/lmr33630-q1-lmr33630-q1-low-vin

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33630TPS62902

大家好、

我想找一个器件、输入电压介于5.1V 到12V、输出电压=5V、输入电流介于0.5A 到1.5A 之间。 当输入电压为5.1V 时、LMR33630 输出电压似乎无法提供5V。 您有任何建议或建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    LMR3352的最大占空比不能支持5.1Vin 和5.0Vout、这是对的。  如果您的输入是5.1V 至12V、则可能需要与 SR 组进行检查。  我将把你的帖子转发给他们。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    考虑到您的5.1Vin-5Vout-1.5A 应用、我认为合适的降压器件应该支持100%占空比。 请查看 TPS62902。