主题中讨论的其他器件:TPS564208、、、 TPS562207
您好!
我正在使用该器件 TPS564201DDCR、但在使用该器件时遇到了一些困难。 我们的设计人员使用反相直流/直流控制器通过12V 输入生成了-12V、然后使用该降压转换器的倍数来生成一系列较小的负电压(-3.2、-3.7和-6.3)、每个参考-12V 作为器件的接地端(引脚1)、接地端作为输入端(引脚3)。 我附上了开关的图像或我们设计的-3.7V 输出。 
一般而言、我们使用了所述的8.2器件的典型应用、但我们的增益设计使我们能够从-12获得-3.7。 这样可根据连接到器件的负载输出负载来生成近似的预期电压及相关纹波、这表明可使用该器件将其从接地降至-3.7V
此设计的问题在于、每当连接高于输出的电压的负载时。 开关在那里升至接地、而没有开关。 但是、当将负载连接到较低电压时、该器件似乎像对地的正电压负载一样工作。
我查看了此器件的文档、但我还没有看到任何可让其充当电流吸收器的东西、也就是从接地到-3.7V 开关输出的负载。
使用此器件可以实现这一设计吗? 我听到同事的回答有好有坏,我想知道这是否可能减少,以及如何执行。