This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:CV 阶段期间的充电电流下降

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201847/bq25730-charge-current-drop-during-cv-phase

器件型号:BQ25730

您好!

现在、我们的客户正在其测试板上评估 bq25730、然后他们面临奇怪的情况:随附的 CV 阶段充电电流下降。 您是否有 支持此类行为的经验? 我们预计这是 PCB 布局的原因、因为他们在以前已发布上市的系统中没有看到该布局、现在他们在持续设计中也面临着这一问题。

我可以分享原理图或 PCB 布局等详细信息、因此如果需要、请通过私人消息告诉我您的电子邮件地址。

此致、

Satoshi /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、

    是的、 这可能是由 PCB 布局或一些系统级的差异造成的、但我认为这不是一个大问题、因为这通常不会违反电池制造商的规格。 不过、尝试优化系统始终是很好的。

    最重要的参数是、它们不会使电池过充、违反电池制造商的规范或采取任何会导致电池安全问题的措施。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    是的、客户还评论说、这种行为对于大规模生产而言并不是关键问题。 但他们希望了解这种行为的原因并更正其下一个系统的设计。 他们计划在下一个系统中继续采用 bq25730、以便我找出并解决该问题。

    那么、您能否列出导致此行为的可能原因? 非常感谢您的评论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、

    可能会存在多种潜在问题。 我有一些想法/问题:

    1.他们在测试过的每块板上都能看到这个吗? 他们测试了多少块电路板?

    2.我认为电路板设计的另一部分可能会有一些噪声 耦合到 CV 模式下的充电器感测。 他们能否停用电路板的其余部分(可能是电路 VSYS 开路、导致电路板的其余部分无法通电)并再次运行该测试?

    谢谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    我要求客户自行调查此问题。 如果他们要提出其他问题、请允许我与您联系。

    最好的 Reagards