This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:波特图分析

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203128/tps549b22-bode-plot-analysis

器件型号:TPS549B22

团队、您好!

我的客户要求对输入电压为13V 和输出电压为0.8V 的 TPS549B22进行波特图分析。

1.我能否获得 TPS549B22的波特图结果(GM、PM、交叉频率)?

2.有没有办法让我自己获得波特图分析? 我有一些挑战要从 PSPICE 和 Webench 获取波特图。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    使用 PSpice 的 PSpice 和 Webench 无法从开关模型生成频域增益和相位传递函数(波特图)、而且 TPS549B22的非线性控制环路(D-CAP3)不容易支持准确表示其环路性能的平均 PSpice 模型。  这就是您无法从 PSpice 或 Webench 中获取波特图的原因。

    我将检查一下这是我们可以在内部为您运行的、还是为您提供要生成的资源。

    但是、TPS549B22的 Vout 到 Vout 环路传递函数在很大程度上取决于外部元件、包括电感器、输出电容器、其 ESR、反馈分压器和环路中的任何其他电容元件、因此生成波特图不仅仅需要 VIN 和 VOUT、 我们需要对完整的电路设计进行建模。  此外、由于开关频率和斜坡都是通过 PMBus 进行编程的、因此也需要对 Fsw 或斜坡进行任何编程更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全理解、会通过电子邮件发送 SCH。 谢谢!