This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22675:是否可以使用+12V 输入电压和-12V 输出电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22675, LMR36510, LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199079/lm22675-is-it-possible-to-use-12vin-and--12vout

器件型号:LM22675
主题中讨论的其他器件: LMR36510LMR38010

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 LM22675用于12V 输入电压和-12V 输出反相。

他们有一个问题、如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

是否可以使用+12Vin 和-12Vout 反相。

数据表 P.4绝对最大额定值描述了 SW 到 GND 的电压为-5V 至 Vin。

这是否意味着 LM22675反相电路中生成负电源的限制值为-5V?

我们能够在空载的情况下生成-12V 的电压、但我们确认连接负载时 IC 损坏了。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您的客户原理图? 我认为对于反相降压/升压、 主要注意事项是确保不违反 VIN 引脚。

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的答复。

    首先、可以使用12V 输入电压和-12V 输出电压反相吗?

    我认为这是可能的、但客户想要确认数据表 P.4绝对最大额定值描述的 SW 到 GND 电压被限制在-5V 到 Vin 之间没有违反。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    我认为 这是可能的,但它很紧。  

    IBB 的两个主要关注点是确保满足 VIN 额定值、也就是 Vin 额定值、以及 SW 到 VOUT、即 GND-PGND。 但是、LM22675具有 VIN 的最大额定值、且 VOUT 与 VIN 相同、因此风险较小。 如果可能、我会选择 SW 到 PGND 电压高于 Vin 的 IC、或者在输入电压高于12V 的情况下生成-12V。  

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的答复。

    实际上、客户是通过将电路安装在原型板上来对其进行评估、这可能会导致运行不稳定。

    如您所述、VSW 的绝对最大额定值为 Vin、这存在风险。  

    所以、我向客户介绍了 LMR36510和 LMR38010。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您发送编修。 如果有新问题、请立即创建新主题。

    此致、

    理查德