This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:LM5143A

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203568/lm5143-lm5143a

器件型号:LM5143

我将研究在双输出模式下使用 LM5143。 我计划使时钟同步并使用频率抖动。 我担心低功耗效率。 我想更好地了解效率图、 我知道可以通过实施脉冲跳跃来提高效率。

因此在下图中、路径1是芯片开始实施脉冲跳跃和低功耗效率策略的位置。 在什么条件下芯片会跟随路径2、而我会失去低功耗效率损失的所有条件。  
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔您好!  

    当时钟与外部时钟同步时、器件在 FPWM 模式下运行。 这意味着效率曲线将遵循"路径2"。

    另外、时钟同步时、抖动也会被禁用。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般般
    FPWM 意味着较差的轻负载功效
    DEM 意味着出色的轻负载效率(代价是轻负载瞬态响应不佳)

    当连接到外部时钟或将 DEMB 连接到 VDDA 时、我们处于 FPWM 状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔您好!  

    是的、FPWM 模式下的瞬态响应可以比 DE 模式更快、DE 模式在轻/无负载条件下可提供比 FPWM 模式更高的效率。

    - EL